Skip to main content
Associate
June 25, 2025
Question

stm32 motor workbench

  • June 25, 2025
  • 1 reply
  • 247 views

merhaba topluluk. elimde bir adet f303re kartı ve bir adet ıhm08m1 kartı var.foc kontrol ile bir bldc motor sürmem gerekiyor. ancak bazı sorunlarla karşılaşıyorum.
1)nominal deviri 1000rpm girdiğim halde motorpilot arayüzünde 2300rpm e kadar çıkıyor ve hızı kontrol edemiyorum.
2)elimdeki güç kaynağı max 5A akım verebiliyor. motor max 24A akım çekiyor. overvoltage hatası alıyorum.
bu sorunlarımın sebebi nedir?

1 reply

Associate
June 25, 2025

 

 

 hello community. i have a f303re card and an ıhm08m1 card. i need to drive a bldc motor with foc control. but i am encountering some problems. 1) although i enter the nominal speed as 1000rpm, it goes up to 2300rpm in the motorpilot interface and i cannot control the speed. 2) the power supply i have can provide max 5A current. the motor draws max 24A current. i am getting an overvoltage error. what is the reason for these problems?

GMA
Technical Moderator
July 7, 2025

Hello @ozguraazazi,

Check your used Motor parameters:

GMA_0-1751875626595.png

Refer to User Manual documentation available through "Workbench tool">About>Documentations>Documentation>"User manual" tab, "(FOC) Firmware errors" link for error description and management.

If you agree with the answer, please accept it by clicking on 'Accept as solution'.Best regards.GMA