How to invoke Make with Makefile generated by STM32CubeMX
I’ve generated a Makefile project in STM32CubeMX 6.12.0. This is the Makefile it generated:
########################################################################################################################## # File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.4.0-B60] date: [Fri Oct 25 00:09:08 CEST 2024] ########################################################################################################################## # ------------------------------------------------ # Generic Makefile (based on gcc) # # ChangeLog : # 2017-02-10 - Several enhancements + project update mode # 2015-07-22 - first version # ------------------------------------------------ ###################################### # target ###################################### TARGET = AdcDmaMakefile ###################################### # building variables ###################################### # debug build? DEBUG = 1 # optimization OPT = -Og ####################################### # paths ####################################### # Build path BUILD_DIR = build ###################################### # source ###################################### # C sources C_SOURCES = \ ../../Core/Src/main.c \ ../../Core/Src/stm32l4xx_it.c \ ../../Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \ ../../Core/Src/system_stm32l4xx.c \ ../../Core/Src/sysmem.c \ ../../Core/Src/syscalls.c # ASM sources ASM_SOURCES = \ startup_stm32l476xx.s # ASM sources ASMM_SOURCES = ####################################### # binaries ####################################### PREFIX = arm-none-eabi- # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx) # either it can be added to the PATH environment variable. ifdef GCC_PATH CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size else CC = $(PREFIX)gcc AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(PREFIX)objcopy SZ = $(PREFIX)size endif HEX = $(CP) -O ihex BIN = $(CP) -O binary -S ####################################### # CFLAGS ####################################### # cpu CPU = -mcpu=cortex-m4 # fpu FPU = -mfpu=fpv4-sp-d16 # float-abi FLOAT-ABI = -mfloat-abi=hard # mcu MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI) # macros for gcc # AS defines AS_DEFS = # C defines C_DEFS = \ -DUSE_HAL_DRIVER \ -DSTM32L476xx # AS includes AS_INCLUDES = # C includes C_INCLUDES = \ -I../../Core/Inc \ -I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \ -I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \ -I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \ -I../../Drivers/CMSIS/Include # compile gcc flags ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections CFLAGS += $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections ifeq ($(DEBUG), 1) CFLAGS += -g -gdwarf-2 endif # Generate dependency information CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" ####################################### # LDFLAGS ####################################### # link script LDSCRIPT = STM32L476RGTx_FLASH.ld # libraries LIBS = -lc -lm -lnosys LIBDIR = LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections # default action: build all all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin ####################################### # build the application ####################################### # list of objects OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o))) vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES))) # list of ASM program objects OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.s=.o))) vpath %.s $(sort $(dir $(ASM_SOURCES))) OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASMM_SOURCES:.S=.o))) vpath %.S $(sort $(dir $(ASMM_SOURCES))) $(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR) $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/%.o: %.s Makefile | $(BUILD_DIR) $(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/%.o: %.S Makefile | $(BUILD_DIR) $(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile $(CC) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@ $(SZ) $@ $(BUILD_DIR)/%.hex: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR) $(HEX) $< $@ $(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR) $(BIN) $< $@ $(BUILD_DIR): mkdir $@ ####################################### # clean up ####################################### clean: -rm -fR $(BUILD_DIR) ####################################### # dependencies ####################################### -include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d) # *** EOF ***
Note the ../../ prefixes in C_SOURCES and C_INCLUDES. If I then run make in the project directory, it shows the error:
$ make
make: *** No rule to make target `build/main.o', needed by `build/AdcDmaMakefile.elf'. Stop.
This can be fixed by stripping the ../../ prefix from all those paths like so:
$ diff -u Makefile.old Makefile
--- Makefile.old 2024-10-25 00:09:25
+++ Makefile 2024-10-25 00:51:13
@@ -36,31 +36,31 @@
######################################
# C sources
C_SOURCES = \
-../../Core/Src/main.c \
-../../Core/Src/stm32l4xx_it.c \
-../../Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
-../../Core/Src/system_stm32l4xx.c \
-../../Core/Src/sysmem.c \
-../../Core/Src/syscalls.c
+Core/Src/main.c \
+Core/Src/stm32l4xx_it.c \
+Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
+Core/Src/system_stm32l4xx.c \
+Core/Src/sysmem.c \
+Core/Src/syscalls.c
# ASM sources
ASM_SOURCES = \
@@ -120,11 +120,11 @@
# C includes
C_INCLUDES = \
--I../../Core/Inc \
--I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
--I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
--I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
--I../../Drivers/CMSIS/Include
+-ICore/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
+-IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
+-IDrivers/CMSIS/Include
# compile gcc flags
@@ -200,4 +200,4 @@
#######################################
-include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d)
-# *** EOF ***
\ No newline at end of file
+# *** EOF ***
However, if I later regenerate the Makefile using STM32CubeMX, it will append another set of paths with the prefixes back:
$ diff -u Makefile.old Makefile
--- Makefile.old 2024-10-25 01:12:21
+++ Makefile 2024-10-25 01:12:29
@@ -1,5 +1,5 @@
##########################################################################################################################
-# File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.4.0-B60] date: [Fri Oct 25 00:09:08 CEST 2024]
+# File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.4.0-B60] date: [Fri Oct 25 01:12:29 CEST 2024]
##########################################################################################################################
# ------------------------------------------------
@@ -35,35 +35,60 @@
# source
######################################
# C sources
-C_SOURCES = \
-Core/Src/main.c \
-Core/Src/stm32l4xx_it.c \
-Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
-Core/Src/system_stm32l4xx.c \
-Core/Src/sysmem.c \
-Core/Src/syscalls.c
+C_SOURCES = \
+Core/Src/main.c \
+Core/Src/stm32l4xx_it.c \
+Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
+Core/Src/system_stm32l4xx.c \
+Core/Src/sysmem.c \
+Core/Src/syscalls.c \
+../../Core/Src/main.c \
+../../Core/Src/stm32l4xx_it.c \
+../../Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
+../../Core/Src/system_stm32l4xx.c \
+../../Core/Src/sysmem.c \
+../../Core/Src/syscalls.c
# ASM sources
-ASM_SOURCES = \
+ASM_SOURCES = \
startup_stm32l476xx.s
# ASM sources
@@ -110,8 +135,8 @@
AS_DEFS =
# C defines
-C_DEFS = \
--DUSE_HAL_DRIVER \
+C_DEFS = \
+-DUSE_HAL_DRIVER \
-DSTM32L476xx
@@ -119,12 +144,17 @@
AS_INCLUDES =
# C includes
-C_INCLUDES = \
--ICore/Inc \
--IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
--IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
--IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
--IDrivers/CMSIS/Include
+C_INCLUDES = \
+-ICore/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
+-IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
+-IDrivers/CMSIS/Include \
+-I../../Core/Inc \
+-I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
+-I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
+-I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
+-I../../Drivers/CMSIS/Include
# compile gcc flags
@@ -200,4 +230,4 @@
#######################################
-include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d)
-# *** EOF ***
+# *** EOF ***
At that point, with the file paths fixed, I get to this error:
$ make
arm-none-eabi-gcc build/main.o build/stm32l4xx_it.o build/stm32l4xx_hal_msp.o build/stm32l4xx_hal_adc.o build/stm32l4xx_hal_adc_ex.o build/stm32l4xx_hal.o build/stm32l4xx_hal_rcc.o build/stm32l4xx_hal_rcc_ex.o build/stm32l4xx_hal_flash.o build/stm32l4xx_hal_flash_ex.o build/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.o build/stm32l4xx_hal_gpio.o build/stm32l4xx_hal_i2c.o build/stm32l4xx_hal_i2c_ex.o build/stm32l4xx_hal_dma.o build/stm32l4xx_hal_dma_ex.o build/stm32l4xx_hal_pwr.o build/stm32l4xx_hal_pwr_ex.o build/stm32l4xx_hal_cortex.o build/stm32l4xx_hal_exti.o build/stm32l4xx_hal_tim.o build/stm32l4xx_hal_tim_ex.o build/system_stm32l4xx.o build/sysmem.o build/syscalls.o build/startup_stm32l476xx.o -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -specs=nano.specs -TSTM32L476RGTx_FLASH.ld -lc -lm -lnosys -Wl,-Map=build/AdcDmaMakefile.map,--cref -Wl,--gc-sections -o build/AdcDmaMakefile.elf
/opt/local/lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lc_nano: No such file or directory
/opt/local/lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lc_nano: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [build/AdcDmaMakefile.elf] Error 1
So it seems I need to install some library, but I’not sure where to get it from. I’m on Mac, if that helps.
So 2 questions:
- Am I running the Make command not the right way, which prevents originals paths from working? How should it be invoked? Or maybe should the Makefile be generated differently?
- What library should I install on Mac and where should I get it from to get rid of the linking error?
Thanks,
Jakub