Skip to main content
karolalexandersecret
Associate II
February 24, 2025
Question

STM32cubeMX generate wrong makefile

  • February 24, 2025
  • 0 replies
  • 483 views

Hi,

 

I'm using the last version of STM32cubeMX. When trying to generate a makefile project for the STM32L073RZ microcontroller. The resulting makefile is wrong. Build target are nonsense:

 

##########################################################################################################################
# File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.5.0-RC5] date: [Mon Feb 24 12:20:46 CET 2025] 
##########################################################################################################################

# ------------------------------------------------
# Generic Makefile (based on gcc)
#
# ChangeLog :
#	2017-02-10 - Several enhancements + project update mode
# 2015-07-22 - first version
# ------------------------------------------------

######################################
# target
######################################


######################################
# building variables
######################################
# debug build?
DEBUG = 1
# optimization
OPT = -Og


#######################################


#######################################
# binaries
#######################################
PREFIX = arm-none-eabi-
# The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx)
# either it can be added to the PATH environment variable.

#GCC_PATH = /home/alexander/Workspace/Blink_Makefile/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10

ifdef GCC_PATH
CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc
AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy
SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size
else
CC = $(PREFIX)gcc
AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
CP = $(PREFIX)objcopy
SZ = $(PREFIX)size
endif
HEX = $(CP) -O ihex
BIN = $(CP) -O binary -S

#######################################
# CFLAGS
#######################################
# cpu

# fpu

# float-abi

# mcu
MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI)

# macros for gcc
# AS defines
AS_DEFS =




# compile gcc flags
ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections

CFLAGS += $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections

ifeq ($(DEBUG), 1)
CFLAGS += -g -gdwarf-2
endif



#######################################
# LDFLAGS
#######################################


# default action: build all
all:
	cd	ct1 && $(MAKE)
	cd	ct2 && $(MAKE)





#######################################
# build the application
#######################################
# list of objects

EXEC	=main
main=	cd	Secure && $(MAKE)

#######################################
# clean up
#######################################
clean:
	-rm -fR $(EXEC)

#######################################
# dependencies
######################################

# *** EOF ***

 

 

Here is my ioc file:

 

#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32L073RZT6
Mcu.Family=STM32L0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IPNb=3
Mcu.Name=STM32L073R(B-Z)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PA5
Mcu.Pin1=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=2
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32L073RZTx
MxCube.Version=6.13.0
MxDb.Version=DB.6.0.130
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L073RZTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L0 V1.12.2
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Blink_Makefile.ioc
ProjectManager.ProjectName=Blink_Makefile
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true
RCC.48CLKFreq_Value=24000000
RCC.AHBFreq_Value=2097000
RCC.APB1Freq_Value=2097000
RCC.APB1TimFreq_Value=2097000
RCC.APB2Freq_Value=2097000
RCC.APB2TimFreq_Value=2097000
RCC.FamilyName=M
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI16_VALUE=16000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=2097000
RCC.I2C3Freq_Value=2097000
RCC.IPParameters=48CLKFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FamilyName,HSE_VALUE,HSI16_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C3Freq_Value,LCDFreq_Value,LPTIMFreq_Value,LPUARTFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MSI_VALUE,PLLCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,TIMFreq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,VCOOutputFreq_Value,WatchDogFreq_Value
RCC.LCDFreq_Value=37000
RCC.LPTIMFreq_Value=2097000
RCC.LPUARTFreq_Value=2097000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=37000
RCC.MSI_VALUE=2097000
RCC.PLLCLKFreq_Value=24000000
RCC.RTCFreq_Value=37000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=2097000
RCC.TIMFreq_Value=2097000
RCC.USART1Freq_Value=2097000
RCC.USART2Freq_Value=2097000
RCC.VCOOutputFreq_Value=48000000
RCC.WatchDogFreq_Value=37000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom