我目前正在从事一个需要使用 STM32F103C8T6 微控制器和标准库进行代码编写的项目。在此过程中,我遇到了 ANT7-T-ST25DV64KC 芯片初始化的问题,一直卡在“while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));在此步骤中,我还对读取 I2C_SS0_Dyn 数据感到困惑。读出的数据永远是我在 read 函数中写的 slave 地址,有时读出的数据会增加 1。
无效 ST25DV_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
SystemClock_Config();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,启用);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2,启用);
I2C_InitStructure.I2C_模式 = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
I2C_InitStructure.I2C_占空比 = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00;
I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
I2C_Cmd(I2C2, 启用);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn |EXTI3_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = 启用;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
}
void ANT7_T_ST25DV64KC_WriteReg(uint16_t RegAddress, uint8_t Data)
{
I2C_GenerateSTART(I2C2, 启用);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C2, ANT7_T_ST25DV64KC_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C2, (uint8_t)(RegAddress >> 8));
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));
I2C_SendData(I2C2, (uint8_t)(RegAddress & 0xFF));
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));
I2C_SendData(I2C2,数据);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTOP(I2C2, 启用);
}
uint8_t ANT7_T_ST25DV64KC_ReadReg(uint16_t RegAddress)
{
uint8_t 数据;
I2C_GenerateSTART(I2C2, 启用);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C2, ANT7_T_ST25DV64KC_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C2, (uint8_t)(RegAddress >> 8));
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C2, (uint8_t)(RegAddress & 0xFF));
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C2, ANT7_T_ST25DV64KC_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);
I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
Data = I2C_ReceiveData(I2C2);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
return Data;
}