Question
关于USART TTL电压幅值衰减问题
最近使用STM32F429BIT6芯片作为MCU开发一款物联网集中控制器,作为总的网关将Lora、RS485、WiFi等通信终端(灯具)信息透传至以太网络,与服务器进行数据交互。
近期使用期间遇到以下问题:在使用USART6(PC6、PC7)、USART7(PF6、PF7)与Lora、WiFi模组进行通信时,功能正常,接口电路如图:

为了增加集中控制器带载量,我们需要增加Lora模组进行扩容,再此期间发现异常,在使用USART2(PD5、PD6)、USART3(PB10、PC11)与模组通信时,电平幅度衰减,导致通信异常。

采用示波器抓取波形,在不连接Lora模组转接板时,USART2(PD5、PD6)、USART3(PB10、PC11)发送波形幅值正常0~3.3V,在连接Lora、WiFi模组转接板时,波形幅值异常,如上图:
另外可查看附件录制波形小视频。
在使用安信可USB转串口工具与电脑连接时,USART2(PD5、PD6)、USART3(PB10、PC11)、USART6(PC6、PC7)、USART7(PF6、PF7)钧能正常收发数据,
串口工具接收数据如图:

求教USART2(PD5、PD6)、USART3(PB10、PC11)与USART6(PC6、PC7)、USART7(PF6、PF7)之间存在哪些差异?或者硬件设计上如何做放大隔离?