Not able to send and receive data on I2C ports
Hi,
I'm trying to send and receive data over an I2C port.
Working with STM32MP15 ecosystem release v2.0.0 (concrete STM32MP157F-EV1 and openstlinux 5.4 dunfell) and i2c-tools.
I want to access I2C2 on MB1262C IO EXPANSION connector CN21.
Following this post I have done this steps:
root@stm32mp1:~# i2cdetect -l
i2c-1 i2c STM32F7 I2C(0x40015000) I2C adapter
i2c-2 i2c STM32F7 I2C(0x5c002000) I2C adapter
i2c-0 i2c STM32F7 I2C(0x40013000) I2C adapter
root@stm32mp1:~# i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- --
40: -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@stm32mp1:~# i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@stm32mp1:~# i2cdetect -y 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@stm32mp1:~#My I2C slave has the address 0x77 and normally I can read some data from register 0xD0.
But I can't see this in the output above?
So I tried to manually access the I2C slave:
root@stm32mp1:~# i2cget -f -y 0 0x77 0xd0
Error: Read failed
root@stm32mp1:~# i2cget -f -y 1 0x77 0xd0
Error: Read failed
root@stm32mp1:~# i2cget -f -y 2 0x77 0xd0
Error: Read failedWhat am I doing wrong?
I'm not able to measure any data on the pins on CN21 with my oscilloscope. Seems that no data is sent to any I2C port?
Thanks for help.
Kind regards,
Dmn