Returning to STM32:: STM32U0 vs STM32L0
Bonjour, (in english below)
J'ai travaillé sur un Nucleo-L053R8 de 2015 à 2019 (j'ai encore le Nucleo)
Je reprends un travail analogue (réseau d'IoT basse énergie(LE) en milieu agricole, capteurs (certains nécessitant ADC), commandes, petits moteurs ...)
Je vois qu'il existe une nouvelle ligne de produits U0
Ma question: Est-ce qu'il est plutôt conseillé (obsolescence) de changer pour un Nucleo-U0 ou je peux travailler pour commencer sur le Nucleo-L0 ?
Question subsidiaire: Est-ce que tous les outils (ST-Link, ...) sont intégrés dans STCube ou je dois tous les installer séparément ?
Accessoirement: Mes dernières créations étaient en Python (interface) et en Rust (certaines libairies). Quel est le contexte de développement le plus adapté à mes dernieres compétences de programmation (C++, Python, Rust) ?
Good morning,
I worked on a Nucleo-L053R8 from 2015 to 2019 (I still have the Nucleo)
I am returning to similar work (low energy IoT (LE) network in an agricultural environment, sensors (some requiring ADC), controls, small motors, etc.)
I see there is a new U0 product line
My question: Is it rather advisable (obsolescence) to change to a Nucleo-U0 or can I work on the Nucleo-L0 to begin with?
Subsidiary question: Are all the tools (ST-Link, ...) integrated into STCube or do I have to install them all separately?
Incidentally: My last creations were in Python (interface) and in Rust (certain libraries). What is the development context best suited to my latest programming skills (C++, Python, Rust)?