Skip to main content
Graduate
June 28, 2025
Solved

STM32 WITH MUTI CLIENT TCP PROBLEM

  • June 28, 2025
  • 2 replies
  • 406 views

Hi, I am using stm32f46-disco working with client for TCP server, my problem is when I start with one client it works successfully but when I connect another client (also stm32f746-disco) it receives data slower than the previous client and swaps with the first client (meaning the first client now receives data slower than the second client). Do you know this problem?

/*
 * ethernet.c
 *
 * Created on: May 3, 2024
 * Author: ACER
 */
#include "ethernet.h"
#include "../element/element.h"
#include "../user_eeprom/user_eeprom.h"
#include "lwip/tcp.h"

#include <string.h>
#include <stdarg.h>
extern struct netif gnetif;

static err_t ERROR_DEBUG; // debug
static struct tcp_pcb *user_pcb;
char CurrentState[32];
char data_server[32];
char tcp_ip[64];
static err_t user_config_server(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err);
static err_t user_poll_callback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb);
static err_t user_recv_callback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err);
static err_t user_sent_callback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, u16_t len);
static void return_error_mbox(err_t error);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*
 * auto connect
 */
void auto_connect_tcp_server(void) {
	char sever_ip[32] = { 0 };
	char client_name[32] = { 0 };
	char sever_port[32] = { 0 };

	// đọc dữ liệu từ eeprom
	_user_read_data_string(ADDRESS_IP, sever_ip);
	_user_read_data_string(ADDRESS_NAME, client_name);
	_user_read_data_string(ADDRESS_PORT, sever_port);

	int count_val = 0;
	uint8_t ip_val[4] = { 0 };
	/* lấy địa chỉ ip của sever */
	char *token = strtok(sever_ip, ".");

	// Keep printing tokens while one of the
	// delimiters present in str[].
	while (token != NULL) {
		ip_val[count_val++] = atoi(token);
		token = strtok(NULL, ".");
	}
	if (count_val < 3) {
		func_create_msbox("ip chưa được điền đầy đủ");
	}
	else {
		// kết nối ...
		connect_tcp_server(ip_val, atoi(sever_port), client_name);
	}

}

/*
 * connect to server
 */
uint8_t connect_tcp_server(uint8_t *ip, uint16_t port, char *name) {

	// ngắt kết nối tcp
	if (user_pcb != NULL) {
		disconnect_tcp_server();
	}
	// tạo kết nối tcp
	user_pcb = tcp_new();

	// nhập ip sever
	ip_addr_t severIP;
	IP_ADDR4(&severIP, ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
	strcpy(tcp_ip, ipaddr_ntoa(&gnetif.ip_addr));

	ERROR_DEBUG = tcp_connect(user_pcb, &severIP, port, user_config_server);
	if (ERROR_DEBUG == ERR_OK) {
		func_create_msbox("Kết nối thành công");
		user_client_send_data("%s\r\n", name);
		return 1;
	}
	else {
		return_error_mbox(ERROR_DEBUG);
	}
	return 0;
}

/*
 * disconnect server
 */
uint8_t disconnect_tcp_server(void) {
	// ngắt kết nối tcp
	tcp_arg(user_pcb, NULL); /* Xóa con trỏ dữ liệu của PCB */
	tcp_sent(user_pcb, NULL); /* Xóa hàm callback khi dữ liệu được gửi */
	tcp_recv(user_pcb, NULL); /* Xóa hàm callback khi dữ liệu được nhận */
	ERROR_DEBUG = tcp_close(user_pcb); /* Đóng kết nối */

	if (ERROR_DEBUG == ERR_OK) {

		return 1;
	}
	else {
		return_error_mbox(ERROR_DEBUG);
	}
	return 0;
}

/*
 * send data to server
 */
void user_client_send_data(const char *str, ...) {

	char buf[100];/* bien luu tru tam thoi */
	va_list args;
	va_start(args, str);
	vsprintf(buf, str, args);

	// gửi dữ liệu ra sever
	ERROR_DEBUG = tcp_write(user_pcb, buf, strlen(buf), TCP_WRITE_FLAG_COPY);
	if (ERROR_DEBUG == ERR_OK) {
 tcp_output(user_pcb);
	}
	else {
		return_error_mbox(ERROR_DEBUG);
	}
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*
 * config functions to tcp
 */
static err_t user_config_server(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err) {

	/* initialize lwip tcp_poll callback function for newpcb */
	tcp_poll(newpcb, user_poll_callback, 4);

	/* initialize lwip tcp_recv callback function for newpcb */
	tcp_recv(newpcb, user_recv_callback);

	/* initialize LwIP tcp_sent callback function */
	tcp_sent(newpcb, user_sent_callback);

	return ERR_OK;
}

/*
 * check polling event
 */
static err_t user_poll_callback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb) {

	LWIP_UNUSED_ARG(arg);

	/* Kiểm tra trạng thái của kết nối */
	strcpy(CurrentState, tcp_debug_state_str(pcb->state));

	/* Trả về ERR_OK để báo hiệu rằng không có lỗi xảy ra */
	return ERR_OK;
}

/*
 * read data from server
 */
static err_t user_recv_callback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err) {

	LWIP_UNUSED_ARG(arg);
	LWIP_UNUSED_ARG(err);

	if (p != NULL && err == ERR_OK) {
		/* Xử lý dữ liệu nhận được ở đây */
		memcpy(data_server, (char*) p->payload, p->tot_len);
		for (int8_t i = 0; i < 32; i++) {
			if (data_server[i] == '\r' || data_server[i] == '\n') data_server[i] = '\0';
		}
		tcp_recved(pcb, p->len);
		/* Giải phóng bộ đệm pbuf */
		pbuf_free(p);
	}
	else {
		/* Xử lý khi có lỗi hoặc không có dữ liệu nhận được */

		if (p != NULL) {
			pbuf_free(p);
		}
		/* Đóng kết nối (nếu cần) */
		tcp_close(pcb);
	}

	return ERR_OK;
}

/*
 * if sending data success ...do something
 */
static err_t user_sent_callback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, u16_t len) {

	LWIP_UNUSED_ARG(arg);
	LWIP_UNUSED_ARG(pcb);
	LWIP_UNUSED_ARG(len);

	/* Xử lý khi dữ liệu đã được gửi đi thành công */
// blink led...
	return ERR_OK;
}

/*
 * return notification error
 */
static void return_error_mbox(err_t error) {

	switch (error) { // debug

		case ERR_MEM:
			func_create_msbox("lỗi bộ nhớ");
			break;

		case ERR_BUF:
			func_create_msbox("bộ đệm gặp sự cố");
			break;

		case ERR_TIMEOUT:
			func_create_msbox("hết thời gian chờ");
			break;

		case ERR_RTE:
			func_create_msbox("đường truyền gặp sự cố");
			break;

		case ERR_INPROGRESS:
			func_create_msbox("đường truyền đang hoạt động");
			break;

		case ERR_VAL:
			func_create_msbox("nhập sai giá trị");
			break;

		case ERR_WOULDBLOCK:
			func_create_msbox("đường truyền đã bị chặn lại");
			break;

		case ERR_USE:
			func_create_msbox("địa chỉ của thiết bị đã được sử dụng");
			break;

		case ERR_ALREADY:
			func_create_msbox("đã kết nối sẵn với server");
			break;

		case ERR_ISCONN:
			func_create_msbox("kết nối đã được thiết lập");
			break;

		case ERR_CONN:
			func_create_msbox("không có kết nối");
			break;

		case ERR_IF:
			func_create_msbox("Lỗi netif cấp thấp");
			break;

		case ERR_ABRT:
			func_create_msbox("Kết nối bị hủy bỏ");
			break;

		case ERR_RST:
			func_create_msbox("thiết lập lại kết nối");

		case ERR_CLSD:
			func_create_msbox("ngắt kết nối");

		case ERR_ARG:
			func_create_msbox("lỗi không xác định");
			break;

		default:
			func_create_msbox("lỗi không xác định 2");
			break;
	}

}
//END


=== UPDATE ===

I tried disabling DCHP, removing the fetch function on the recv callback, changing computers, changing routers, switches and cables but still no fix. I tested the connection on the terminal with the command "ping -t 192.168.0.1x" and saw that the connections alternated throughout the process every few seconds (the connections would return "Request timed out." when there was another connection being pinged), I also searched about this on the internet and it seems that people don't usually use multiple clients running continuously in real time (they use multiple servers and ports instead of multiple clients), I wonder if using multiple clients in real time is really possible with TCP?
Can anyone here do this?

 

    This topic has been closed for replies.
    Best answer by OWLchan

    Ok i  found !! it's slow because they have the same MAC address so i changed them
    Screenshot 2025-07-01 102651.png

     




     

    2 replies

    OWLchanAuthor
    Graduate
    June 30, 2025

    can everyone help?

    OWLchanAuthorAnswer
    Graduate
    July 1, 2025

    Ok i  found !! it's slow because they have the same MAC address so i changed them
    Screenshot 2025-07-01 102651.png