Question
STM32WN09蓝牙通信中可否不使用UART1RX和UART1TX
背景描述:
1.我现在使用的是:STM32Cube_FW_WB0_V1.4.0\STM32Cube_FW_WB0_V1.4.0\Projects\NUCLEO-WB09KE\Applications\BLE\BLE_DataThroughput_Server中BLE_DataThroughput_Server例程
2现在使用的是STM32CUBE6.16进行配置
需要帮助:
1BLE_DataThroughput_Server例程中用到了UART1RX和UART1TX,我的项目中这两个引脚另有他用,但是我在这个例程的基础上去除这两个引脚后,例程不能进行蓝牙通信了,我不知道那个参数影响到蓝牙通信?这两个引脚与蓝牙通信的关系?
2能否提供本身并不使用这两个引脚的,蓝牙通信的例程(只实现蓝牙通信)?